This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:器件选择支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A, TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577461/tpsm82823a-part-selection-support

器件型号:TPSM82823A
主题: TPSM82823 中讨论的其他器件

image.png

您能否请审核我的设计并确认它是否可用作下图中所示设计的替代方案?

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以、TPSM82823A 也可以是替代方案。 但是、此模块没有外部 SS 和 SYNC 功能。  您会在您的应用中使用它吗?

    并且没有用于控制 PFM 或 PWM 操作的 MODE 引脚。 意味着、 TPSM82823A 仅在强制 PFM 模式下运行、 TPSM82823 根据负载以 PWM/PWM 模式运行。  

    此致、

    Febin