This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A56:Vout 最大值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A56

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577684/tps7a56-vout-max

器件型号:TPS7A56


LDO 团队、

我们的客户正在考虑使用 TPS7A56 来生成低噪声电压轨。  

要求:

VIN 5.2V

VOUT 5.1V

IOUT 6A

如果必须将 Vin 增大到 5.3V 以允许出现压降、这是可能的、但也会增加耗散的热量。

TPS7A56 在数据表中的某些位置显示 5.2V、但 ROC 显示 5V。  该 LDO 是否可以在 5.1V OUT、6A 下使用?

谢谢、
Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    Vin 的绝对最大电压为 6.5V。 Vref 绝对最大值为 6V。  您可以使用此 LDO 生成 5.1V、6A 输出。

    谢谢、

    Stephen