This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:寻求针对用于电池充电和备份的双向降压/升压转换器的建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, BQ25856-Q1, BQ25798, BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577092/tps61289-seeking-recommendations-for-bidirectional-buck-boost-converter-for-battery-charging-and-backup

器件型号:TPS61289
Thread 中讨论的其他器件: BQ25856-Q1BQ25798BQ25690

您好 TI 社区、

我正在设计一个需要将 19V 输入降至 14V 以进行电池充电的系统。 当 19V 输入断开时、IC 应自动切换到升压模式、将电池电压提升回 19V、以实现无缝备用电源。

我评估了 TPS61289、它看起来非常适合双向操作。 但是、它缺少 NTC 温度检测、过流/过压/短路保护以及用于完全充电保护的充电终止检测等基本功能。

这些保护措施是否可以通过单独的电池管理系统 (BMS) 进行有效管理? 如果是、您能否推荐在不进行 I2C 通信的情况下运行的兼容 TI BMS 选项? 我必须避免使用 I2C 控制的降压/升压转换器或 BMS 器件、因为在关断状态期间 SOC 不会通电。

请勿建议使用任何基于 I2C 的解决方案。 我也欢迎备选的 TI IC、它们既可以满足这种双向要求、又可以整合必要的保护措施。

感谢您的宝贵意见和建议!

此致、

Zylon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zylon:

    我们有一款支持此功能的类似产品、但它也由 I2C 控制。 我将把这一主题分配给 BMS 团队。 您能分享一下您的应用是什么吗?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zylon:

    没有具有备用模式的电池充电器件、不需要 I2C。 当前具有备用模式的器件是 BQ25798、BQ25690 和 BQ25856-Q1。 这些都需要 I2C 来激活备用模式运行。

    此致、
    Michael