This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:有关 TPS26750EVM GPIO6、R24 和 SBU 线路的问题

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573854/tps26750-questions-regarding-tps26750evm-gpio6-r24-and-sbu-lines

器件型号:TPS26750


工具/软件:

我想知道是否可以在不使用 GPIO6 的情况下以 240W 输出运行 TPS26750EVM。 此外、我正在查找显示 TPS26750EVM 上 R24 位置的电路板数据或文档。 最后、我想了解 SBU1 和 SBU2 的功能、以及电路板无 SBU2 和 SBU2 的功能是否能够正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用湿度检测、则不需要 EVM 中使用的 GPIO6 或 SBU1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 顺便说一下、您是否知道 TPS26750EVM 上 R24 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohtsuki-san,

    我在 下面的 R24 中圈出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Timothy Logan。 在我的评估板上、圆圈区域内没有任何元件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想知道是否可以在不使用 GPIO6 的情况下以 240W 输出运行 TPS26750EVM。

    是的。  GPIO6 分配用于液体/湿度检测、不是必需的。

    此外、我正在查找显示 TPS26750EVM 上 R24 位置的电路板数据或文档。

    它位于电路板的背面、我添加了一些标识符来帮助找到。  请确认您正在查看修订版 A3 或 A2(我没有确认其他版本的版本相同) 。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp8a/slvucp8a.pdf#page=27

    最后、我想了解 SBU1 和 SBU2 的功能、以及电路板在没有 SBU1 和 SBU2 的情况下能否正常运行。

    SBU 线路用于液体检测。  不支持/不需要 SBU 数据或通信。

    此致、
    Chris