This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843321:输出电压仅为 9V、而不是 12V?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321, TPSM843521, TPSM84338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576626/tpsm843321-output-voltage-only-9v-instead-of-12v

器件型号:TPSM843321
主题中讨论的其他器件:TPS562210TPSM843521TPSM84338

工具/软件:

您好、SR MVB 团队、

客户 希望  在 12V 输出电压下使用 TPSM843321。 但是 EVM (https://www.ti.com/tool/TPSM843521EVM) 指出它只会达到 9Vout、为什么会出现这种情况?我们可以在 12Vout 下运行吗?

另外、在 Webench 中、不能选择 12Vout、而只能选择 9Vout、如果他们无法使用 EVM 进行测试 将不会使用它。 您能在 Webench 中解决这个问题并在 EVM 上为我们提供支持吗?

在最坏的情况下、TPSM843321 的 DS 上存在拼写错误  、仅支持 9Vout、我们还有什么其他模块 可以替代 TPS562210?

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    EVM TPSM843521 具有 9 伏的最大输出电压、因为模块 TPSM843521 还具有 9 伏的最大输出电压。 我将附上 TPSM843521 的数据表以供您参考。

    e2e.ti.com/.../tpsm843521.pdf

    TPSM843321 的数据表中没有任何拼写错误,该模块能够产生 12V 的最大输出电压。

     还有 TPSM84338 器件能够产生 12V 的输出电压、开关频率可以在 200kHz 到 2.2MHz 之间选择。

    我还随附了 TPSM84338 的数据表和 EVM 用户指南以供您参考

    e2e.ti.com/.../tpsm84338.pdf

    数据表

    e2e.ti.com/.../sluud01.pdf

    EVM

    此致

    Rupayan