This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180:关于重启时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574479/ucc28180-ucc28180-about-restart-time

部件号:UCC28180


工具/软件:

你好  Harish 先生、

我已经向您了解了有关在 PFC 电路功率更强时将欠压功能添加到 UCC28180 的问题 — 我敢保证? 是这样吗?  

无论如何,我正在绝望地寻找一个解决方案的一个重启问题的 PFC 设计 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572915/ucc28180-pfc-fail-after-fast-restart-of-power-supply )  似乎这是你已经回答了两年前一样的事情.

 

我检查了 LM8364BALMF30、发现在有关 treshold 值的所有元件变化中、仅 生成了 LM8364BALMF20。 因此、在 2、0V treshold 版本的情况下、如果我使用 R1=1M、R2=18k、C1=2nF、R3= 1M Ω、这是否可行? 顺便说一下、我的电路板上有 VCC = 17VDC、请评论 R3=1M。

请回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始主题在这里:

    e2e.ti.com/.../ucc28180-about-restart-time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    目前我正在处理与 UCC28180 相关的问题。

    根据 2V 阈值版本、R1 和 R2 计算似乎是正确的。

    在上一个主题中、对于 15V VCC、所需的上拉电阻 (R3) 为 1.15mohm、因此对于 17V VCC、现在需要为 17*1.15/15 = 1.3mohm。

    C1 作为 2nF 可以降低检测网络的带宽、使其低于建议值 (47pF)。 这将有利于降低噪声、但同时它可以增加输入欠压期间的反应时间。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Soumya 先生

    感谢您对 R1、R2、R3 的答复。  

    关于 C1、我想它是 C1 和 R2 的 RC 常数。 那么、如果我使用 47pF、如果我理解正确、就可以了。

    为了确保这一欠压功能对于功能更强大的 PFC 电路是必需的。 这种情况在哪个功率/电流下发生? 我问道、因为我们还有一个没有欠压保护的 120-230V 1100W 10A PFC 电路、到目前为止还没有出现故障。 这就是为什么 110V 16A 1800W 版本的更强大 PFC 上的这个问题对我们来说是一个很大的惊喜(我会说这不是一个令人愉快的问题)。

    此致、

            Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

     重新启动问题不一定取决于功率级别。 如果控制器没有欠压保护且输入电压再次变为高电平、则可能会发生问题。

    正如 Harish 在 e2e 主题中提到的: UCC28180:关于重启时间 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 

    “如果高电压输入下降、UCC28180 的栅极驱动器会达到最大占空比、因为未监测输入电压、并且 UCC28180 所看到的所有 VOUT 都为低电平。  一旦输入电压恢复在线(意味着您开启时)、由于 PFC 的环路响应缓慢、转换器将进入过压状态。这可能会在施加重负载阶跃时损坏 MOSFET。 因此最好使用欠压检测电路。“

    此致、

    Soumya.