This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020QDSJTQ1 无负载电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576757/tps63020-no-load-current-of-tps63020qdsjtq1

器件型号:TPS63020


工具/软件:

您好支持、

我们使用 2 个 TPS63020QDSJTQ1 提供 3V3 和 5V 电源。  对于 2 个 TPS63020QDSJTQ1、我们的空载电流为 15mA@5V。 这是正常的还是我们的设计出了问题? 请提供建议。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    很抱歉、我有点困惑。  

    您的帮助是否提供了一个简单的图来展示输入电压输出以及每个 TPS63020 的 15mA 流入何处?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    请参阅随附的 sch.e2e.ti.com/.../TPS63020QDSJTQ1_2D00_NoloadCurrentProblem.pdf

    我们有 2 个 TPS63020、在移除其中一个 TPS63020 时、电流减小至 8mA。 我们移除了电感器 (L1 和 L2)、但仍然具有 15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    15mA 的测量位置? 电流是否流入 VIN 引脚?  

    我认为空载时不会有 15mA Iin。 因此需要进一步检查。

    此致

    Lei