This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:突发软关断未结束

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569858/ucc256404-burst-soft-off-does-not-end

器件型号:UCC256404


工具/软件:

我遇到了突发软关闭无法结束的问题

请参阅随附的图。

 CH1:开关 FET-Vgs、 CH2:开关 FET-VDS、CH3:ISNS、CH4:FB

 条件为 Vout=24V、Iout=BMTH 1.4mA、BMTL/BMTH 比率编程为选项 4。

开关 40 多次后、它继续以突发软关断频率进行开关。

在某些情况下、这种异常切换会持续很长时间。

为什么会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否查看 FBReplica 在上述操作中的变化情况?

    另外、此时请检查 FB 引脚电压是否为 5V?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我得到了波形。

    FBreplica 通过在光耦合器发射极和 GND 之间插入 20kΩ 来获取波形。

    请检查它。

     CH1:开关 FET_Vgs、 CH2:开关 FET-VDS、ch3:等效于 FBreprica、CH4:FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sougata 不在办公室、请预计回复会有一些延迟。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉,由于印度节日周的延误。 这不应像这样发生。 有点奇怪。 您可以使用 20MHz 获取 CH4 和 Ch5 BW 吗? 我觉得 FBReplica 是不同的、因此这个问题正在发生。 另外、请解释您正在谈论的意外开关是什么?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有通道 5。 您讨论的是 Ch3 和 Ch4 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、Yes、Ch3 和 Ch4。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但很难获得波形。

    这是因为、当 FB 引脚接触时、该现象不太可能发生。

    此外、在尝试获取后、问题不再出现。

    这是否意味着 FB 引脚出现了问题?

    我前天寄给您的 FB 针波形有什么异常?

    利用该波形、突发软关闭操作是否不会结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不应该发生软关闭操作永远不会结束的情况  

    但是、是的、由于 FB 引脚中的干扰/噪声、可能会发生这种情况。 FB 引脚非常敏感。 甚至探头电阻和电容也会因 FB 引脚中的 FBReplica 而异。  

    您能否确认“FB pin is in contact“是什么意思?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将引线连接到 FB 引脚进行测量或用探头触摸 FB 引脚、则问题将消失。