This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:需要帮助进行高达 1400V 的反激式设计

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577253/ucc28711-need-assistance-with-flyback-design-for-up-to-1400v

部件号:UCC28711


作为我们公司的高级工程项目、我们计划设计能够在高达 1400V 直流电源下工作的反激式转换器。
我们非常有兴趣了解从您的角度来看、与本主题相关的发展动态、您提供/计划提供哪些产品以及时间表是什么。 我们可以通过简短的通话来了解和讨论事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajid:  

    感谢您考虑使用我们的产品。 为了提供更好的建议、您能否为终端应用提供适当的规格?

    谢谢

    此致

    Anita