This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65625-Q1:LM65625-Q1 悬空 MODE/SYNC 引脚

Guru**** 2620965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577114/lm65625-q1-lm65625-q1-floating-mode-sync-pin

器件型号:LM65625-Q1


您好:  

查看汇编选项:如果我们没有外部时钟源、并且没有可用的替代上拉/下拉选项、会发生什么情况? 因此 MODE/SYNC 引脚将悬空。  

在这种情况下、IC 会做什么? 是否有内部下拉电阻器?  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不建议将 MODE 引脚悬空。 我不确定内部下拉/上拉电阻、需要进行检查。

    但是、您不需要外部上拉电阻器、它始终可以连接到器件的 VCC 引脚。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用评估板测试了它。 器件似乎在自动模式下运行、没有展频。 这很奇怪、因为它不是数据表表表 7-2 中所述的选项之一。  

    以不同方式提出问题:启动期间是否还不存在外部时钟。 如果 FPWM 或自动模式没有电阻设置、器件将如何启动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在外部时钟上进行了展频、器件是否会遵循该调制? 如果外部时钟在短时间内丢失(对于~μ s 25µs 一直为高电平或低电平)、会发生什么情况? 该器件是无限期地等待下一次转换而导致欠压、还是会保存输出电压调节?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我进行了检查、在 MODE 引脚保持悬空的情况下、该器件应在中工作 自动模式、禁用展频 观察到的样子。 但是、这是 不是推荐的状态 在这种情况下、IC 的电源正常信号将被拉低。 我建议使用数据表中的任何一种建议连接。

    如果外部时钟在短时间内丢失(对于 μ~25µs,始终为高电平或低电平)、会发生什么情况?

    如果外部时钟丢失一段时间、则为 IC 切换到其内部时钟 并持续运行。 从而增大输出 都会得到调节 。  

    如果我们在外部时钟上有展频、器件是否会遵循这种调制?

    让我在内部检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Niranjan