This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:正负电压问题

Guru**** 2813855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577359/tps61170-positive-to-negative-voltage-issue

器件型号:TPS61170


尊敬的团队:

关于客户应用中 TPS61170DBVR 的输出电压问题、我们想向您寻求帮助。 请查看下面的问题详细信息。

我尝试接受+9Vdc 输入、输出–9Vdc、负载约为 100mA。
我的仿真工作正常。

但是、当转移到 PCB 布局时、它无法正常工作。
在 PCB 基准测试中、对于 100mA 负载、只能得到–7.23VDC
FB 引脚读数为 0.967VDC、COMP 引脚读数为 0.675VDC。
如果没有负载、输出电压约为–10.25VDC。

PCB 电路在 5V 和 12V 条件下按预期工作、并且输出电压为–9.2V、但当输入范围为 7V 至 11V 时、只能得到大约–7.23V。

TPS61170.zip 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    就可以在另一个线程上进行通信。

    此致、

    Fergus