This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923651:COUT 电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923651, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576158/tps923651-cout-voltage

器件型号:TPS923651
主题中讨论的其他器件: TPS923653

工具/软件:

尊敬的先生:

客户有疑问、请参考第 1 页上 TPS923651 数据表的简化原理图。
当 DIM 处于高电平并且没有 LED 连接到输出端时、Cout 上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请让我检查一下、并在今天返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    当 DIM 处于高电平且没有 LED 连接到输出端(负载开路)时、会触发开路负载保护、Vout 约为 63V。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。

    请问是否有任何器件采用恒流拓扑、支持将 OVP 调节至 10V 以下并允许在 500mA 下调整输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我们建议使用可支持可调节 OVP 的 TPS923653。 谢谢!

    BRS

    卢西亚