This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:TPS22997

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574547/tps22997-tps22997

器件型号:TPS22997


工具/软件:

PGOOD 输出的驱动能力是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解一下使用 TPS22997 的 PGOOD 输出可以驱动多少个稳压器使能输入...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    PGOOD 为开漏。 它的驱动将取决于连接的上拉电阻器。

    对于拉低、它的下拉电阻约为 800 欧姆。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    您能解释一下最后一个响应吗?正如我想使用 PGOOD 启用三个线性稳压器一样、上拉电阻值如何影响其驱动能力。

    谢谢您、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要关闭稳压器 EN 引脚、您也需要下拉至 GND。

    这就是下拉电阻的用武之地。

    希望这一点现在已经很清楚了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望关闭三个稳压器、也不希望确保  TPS22997 的 PGOOD 输出具有足够的驱动强度来支持三个稳压器。

     TPS22997 的 PGOOD 输出的输出驱动强度是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    如前面所述、PG 为开漏、驱动强度取决于上拉电阻。

    PG 引脚不提供驱动电流。 它是提供的上拉电压。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PG 输出何时变为高电平、例如经过多少毫秒后?

    PG 何时变为高电平与可编程上升时间之间是否存在关系?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VOUT 完全启动时、PG 将变为高电平。  

    消隐时间约为 100 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 PG 变为高电平的时序与编程的输出上升时间有关、而不是一些固定延迟!

    消隐时间是什么意思?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、当 VOUT 完全变为高电平时、它会变为高电平。