This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:COUT 额定值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM863257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576069/tpsm863257-cout-rating

器件型号:TPSM863257


工具/软件:

我对 TPSM863257 的输出电容有疑问

在数据表的表 8.2“建议元件值“中、最大 Cout 列为 100 µF(或 88 µF)。

我想澄清以下几点:
[Q1]最大 Cout 值是否包括放置在负载侧的大容量电容器(即在输出端看到的总电容)?
[Q2]最大 Cout 值是不能超过的绝对限值、还是仅仅作为确保足够相位裕度的指南?
[Q3]如果超过最大 Cout 值、可能会发生什么类型的问题?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    Q1: — 总输出电容器仅指连接到输出端和 GND 节点的大容量输出电容器。

         注意(不包括 CFF(反馈电容器)。

    问题 2: — Cout 必须不超过最大限值。

    问题 3: — 如果 Cout 将超过最大限值、则可能会出现以下问题:-

        1.环路稳定性。

        2、瞬态响应缓慢。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您能否说明:“Q1: — 总输出电容器仅指大容量输出电容器“是指:

    1.仅直接连接到稳压器输出端的电容器、不包括连接到电路板其余部分的该电压轨的任何大容量电容

    2.连接到该电压轨的所有电容

    非常感谢、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    谢谢你。
    我的问题与罗纳德的问题几乎相似。

    [引述 userid=“623495" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576069/tpsm863257-cout-rating/6070431

    Q1: — 总输出电容器仅指连接到输出端和 GND 节点的大容量输出电容器。

         注意(不包括 CFF(反馈电容器)。

    [/报价]

    在下图中、总 Cout 是红色圆圈吗? 还是蓝色圆圈?

    [引述 userid=“623495" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576069/tpsm863257-cout-rating/6070431

    问题 3: — 如果 Cout 将超过最大限值、则可能会出现以下问题:-

        1.环路稳定性。

        2、瞬态响应缓慢。

    [/报价]

    另外、Cout 过大是否 会因输入电流而导致输出电压启动失败?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald 和 Shuhei:

    总 COUT 电容器意味着、例如、我附加了一张原理图照片

    以下是总大容量电容器、但 C4 不包含在大容量电容器中。

    Goto 附加的原理图(在该原理图中)大容量电容器总电容为 Cout+C1+C23+C3...+CN。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish、感谢您的答复。

    我们似乎混淆了“大容量“和“Cout"。“。 让我重新表述这个问题:

    在 Goto 的原理图中、 μF “表 8-2“中的“最大 COUT(μ F)“规格。 建议的元件值“、我是否必须对红色圈出的电容器或蓝色圈出的电容器进行计数?

    此致、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、

    我想你感到困惑,请检查我以前的答复。

    我再次确认您、Cout 是指在输出端与 GND 之间连接的总大容量电容、包括负载。

    在 GoTo 原理图中、

    COUT 是全蓝色包络标记电容器。 我希望您能得到您的回答。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的详细回答。 我可以清楚地理解。

    顺便说一下、您能对此发表评论吗?

    [quote userid=“568996" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576069/tpsm863257-cout-rating/6075471

    问题 3: — 如果 Cout 将超过最大限值、则可能会出现以下问题:-

        1.环路稳定性。

        2、瞬态响应缓慢。

    另外、Cout 过大是否 会因输入电流而导致输出电压启动失败?

    [/报价]


    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    请针对此查询提交新的 E2E 工单。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    现在、我很清楚、非常感谢。

    此致、

    Ronald