This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:我想了解 LMR36503MSC5RPERQ1Fiexd 频率设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575983/lmr36503-q1-i-want-to-know-about-lmr36503msc5rperq1fiexd-frequency-setting

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70840、LMR36503、 LM65625

工具/软件:

-我使用  LMR36503MSC5RPERQ1

1.我想固定开关频率 2.2MHz 轻载和满载

 我将 Mode 引脚连接到 GND。

 -轻载开关频率为 161KHz(FPWM 模式)

-在中负载开关频率是 1.65MHz((Fiexed, PFM 模式)

 ㄴ 如何固定频率((PFM 模式)? (2.2MHz /<xmt-block1> PFM</xmt-block> 模式)</s> PFM  

  LMR36503MSC5RPERQ1 中的 ㄴ 或无法确定频率((PFM 模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 PFM 模式下、频率随着负载(低于特定负载)而降低、从而降低功率耗散并提高效率。 因此、除非在高负载下、否则您不会看到 PFM 中的设定频率。 在这种情况下、您必须使用 FPWM(将 MODE 引脚拉至高电平)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Mode 引脚连接到 Vcc 引脚、我能够使用 FPWM 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Mode 引脚连接到 Vcc 引脚、我能够使用 FPWM 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Mode 引脚连接到 Vcc 引脚、我能够使用 FPWM 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在 FPWM 模式下将 MODE 连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 MODE 连接到 VCC、我可以同时使用 FPWM 轻负载和中等负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您在所有负载下都能获得设定的频率 (2.2MHz)。 但这是为了在较轻负载下以效率为代价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将模式连接到 VCC、但频率为 1.6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况下的输入电压是多少? 可能是频率在达到最短导通时间后折返。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 48V 作为输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最短导通时间典型值为 60ns。 漏电流。 对于 48V 至 5V、在 2.2MHz 时、所需的导通时间将~5/48/2.2 = 47ns、这小于器件的最小 T_on。 为了保持稳压状态、该器件会降低您观察到的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何方法都在 48V 时使用 FPWM 吗? (外部同步除外)

    或者、您可以推荐其他产品吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPWM 确保频率在负载下保持恒定、但如果达到最短导通时间、它仍可以折返。 外部同步也不起作用、因为 FET 无法快速关闭。  

    如果您需要 2.2MHz、则需要一个最短导通时间较短的器件。 您能告诉我如何寻找合适器件? VIN 范围、最大负载电流和任何其他偏好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 使用 36V ~ 52V 输入(正常)

    需要最大输入电压大于 80V

    范围> 300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 80V 下、 LM70840 最短导通时间为 25ns(典型值)。 这样就可以在 2.2MHz 下以 48V 至 5V 的电压运行。  

    但您目前使用的器件 LMR36503 是一款 65V 器件。 如果您只需要 65V、 LM65625  是一款您可以查看的更具成本效益的器件、T_on 最小值为 30ns(典型值)。