This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:将其用作 15 Ω 加热器 (5W、12V) 是否可行?

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572270/tps92200-is-it-feasible-to-use-it-as-a-15-ohm-heater-5w-12v

器件型号:TPS92200


工具/软件:

TPS92200D1 是 TI 降压 LED 驱动器 IC、旨在驱动恒流 LED 负载。

1.如果用作 15 欧姆加热器 (5W、12V)、是否可行?(是否使用 DIMM 调节电流?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是在中国的国庆节,将在 10 月 9 日回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marco

    TPS92200 调节恒定输出电流。

    您是否指使用 1 欧姆加热器而不是 LED 作为输出负载? 它是什么类型的加热器? 是电阻器吗?

    您是否需要调节输出电流? 目标 EE 是什么? 什么是 Vin、Vout?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算使用 17.5 欧姆加热器而不是 LED 作为输出负载? 是的。
    它是什么类型的加热器? 一个电阻器。

    您是否需要调节输出电流? 是的。
    目标= 1A。 VIN = 12V 至 18.25V。 VOUT = 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marco

    这是可行的。

    此致。