This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电流限制高于 6.35A?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574097/tps55288-output-current-limit-higher-than-6-35a

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS55289

工具/软件:

您好团队:

我想将输出电流限值设置为 8A、但数据表规定最高可达 6.35A。
我们是否可以通过使用低于 10m Ω 的更小分流电阻器将电流限制设置为高于 6.35A?

我想确认输出电流限制期间的行为。
它是否会将输出电流钳位到编程的值?

如果它可以钳制输出电流、则输出电压在电流钳制期间会下降?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、它会将输出电流保持在电流限值、然后输出电压会降低。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brigitte-san、

    感谢您的回答!

    顺便说一下、该器件是否可并联使用以提高输出电流能力?

    我看到有 SYNC 引脚用于同步开关时序。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    遗憾的是、TPS552882 不是专门针对并行运行而设计的、什么是输入/输出运行条件、因此需要两个器件?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce-san、

    该配置为 5Vin -> 0.6Vout、IOUT 略高于 8A。

    我们是否可以像这个针对 TPS55289 的应用手册那样使用平衡电阻器来并联输出?

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    遗憾的是、TPS55288 无法支持 0.6Vout、该值超出了建议的最低输出电压。 请问该应用的输入和输出范围是多少? 是否需要降压/升压? 或者降压转换器也可以吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce-san:

    输入为 5V 固定电压、输出为 4V 至 0.6V。

    只需要降压转换器、但客户希望调整 I2C 的电流限制设置、因此该器件非常适合。

    通过使用外部反馈将内部 VREF 设置为 45mV、客户能够达到 0.6V 输出电压。

    是否可以并联该器件?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    并行功能并非专门设计的、因此无法保证器件之间的电流精度。 更重要的是、0.6V 输出电压超出 TI 建议范围。  

    在我方面、更建议选择具有 FB 引脚的低压降压稳压器并使用以下应用手册中提到的外部电压调节方法、以便也可以对输出电压进行编程。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce-san:

    感谢您的支持。

    我要继续离线、因此将关闭该主题。

    此致、
    Kee Kuhara.