请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288是否有有效的方法并联其中两个电路以获得更大的输出电流。 我的情况是 7.2V IN、15V OUT。 我看到这个问题以前曾多次被询问过、但答案被发送到私人电子邮件中。
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、James:
请参阅 TPS61288 并联连接、设置和原理图的该参考设计。 谢谢。
此致、
Nathan