This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:电压骤降问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575313/tps65220-voltage-dip-issue

器件型号:TPS65220


工具/软件:

将会进入的自动 PFM 模式 TPS6522053RHBR PMIC 会导致其输出电压轨(降压转换器和 LDO)在启动期间短暂下降?

在上电期间、会在所有 PMIC 输出轨上观察到电压骤降。 首次施加输入电源时、PMIC 可能会进入自动 PFM 模式、暂时下拉所有输出轨。

设计与类似(或相同) AM6442x 参考设计 、它也与相同的接口 TPS6522053RHBR PMIC

观察到的电压骤降大约持续 20ms 调节电流。 供电 电源正常指示 信号周围置为高电平 15ms 在骤降后、一旦所有输出轨恢复。 在此之后、所有电源轨在稳态运行时都保持稳定。

问题在于此启动电压下降是否会影响 提供了内核 存储器件 、因为这些组件只有在所有电源轨稳定后才会从复位状态释放。

问题摘要:
在初始上电期间观察到的电压骤降是否由 PMIC 的自动 PFM 模式引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    自动 PFM 不应导致在初始上电期间出现电压骤降。  

    您能发送更多示波器截图来帮助我更好地了解这里可能发生的情况吗?

    • EN、GPO2、BUCK2
    • 任何输出 nRST、nINT

    您是否也愿意分享原理图供我查看? 如果您担心隐私问题、您可以私下向我发送消息或通过电子邮件发送。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的意见。  

    1. EN 连接到 PVIN_B1/B2/B3。 没有电压骤降、因为它是 PMIC 的主 VCC3V3SYS_EXT 输入电源。  

    2. GPO2 和 BUCK2 在施加输入电源 16 毫秒后出现电压骤降、电压骤降显示 30 毫秒后恢复并稳定状态。  

    3.任何输出 nRST (PMIC_PowerGood) 和 nINT 都没有电压骤降。  

    4. VSEL_SD(引脚 12)未从 AM6442x 连接。 它具有一个到 VCC_3V3_SYS 的 100K 上拉电阻。  

      它显示电压骤降、但一旦通过 10K 连接至 GND 将其下拉、VSEL_SD 引脚上没有电压骤降。  

    该设计与参考设计相同、因此我们可以使用参考原理图设计作为参考。  

    此外、移除了 FB 以隔离 OSPI 闪存和 eMMC、而这些闪存和 eMMC 由 Buck2 (1V8) 供电、但电压骤降仍然保持原样。  

    您是否有任何建议的 PMIC 验证位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    请澄清、EN 是否始终连接高电平、或者 AM64x 电路板是否具有可禁用 PMIC 的相同开/关逻辑?

    我想确保 EN 不会被暂时拉至低电平。

    3.当你说 nRST 没有下降,请澄清, nRST 不应该上升,直到初始下降恢复后,这是你所观察的?

    4.请确认  VCC3V3SYS_EXT 处没有骤降、并确认负载开关输出 VCC_3V3_SYS 处是否有任何骤降

    您能否检查 VDD1P8(引脚 14)是否有任何骤降?
    这个问题是在多个电路板上发生的、还是可以使用新的 IC 执行 A-B-A 器件交换?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的支持。  

    这是我的内联响应。  

    请澄清、EN 是否始终连接高电平、或者 AM64x 电路板是否具有可禁用 PMIC 的相同开/关逻辑?
    [James] EN 引脚  直接连接至 VCC32V3SYS_EXT 和 PVIN_B1/B2/B3。 没有开/关逻辑。  

    3.当你说 nRST 没有下降,请澄清, nRST 不应该上升,直到初始下降恢复后,这是你所观察的?
    [James] nRST(请参阅下图中标记的 PMIC_PG、它是 nRST)。 nRST 上没有下降。 在从所有 PMIC 电源轨恢复第 1 个骤降后、会将所有电源轨再次斜升并保持稳定状态置为高电平。  

    4.请确认 VCC3V3SYS_EXT 处没有骤降、并确认负载开关输出 VCC_3V3_SYS 处是否有任何骤降
    [James]确认 VCC3V3SYS_EXT 没有骤降。  

    由于负载开关由 PMIC 的 GPO2 启用、因此 VCC_3V3_SYS 以及所有 PMIC 电源轨上也有相同的骤降。  
    (所有 PMIC 输出电源轨、GPO2 和 VCC_3V3_SYS 都有 DIP)。  

    以下测量用于从 VCC3V3SYS_EXT 电源正常启用其负载开关后的负载开关 VCC_3V3_SYS 电源轨;不是由 PMIC GPO2 启用。  VCC_3V3_SYS 上的电压骤降问题已得到解决。  

    但是、在与负载开关进行相同的返工后、即使 PMIC 也通过 VCC3V3SYS_EXT 电源正常启用、PMIC 输出电源轨也会保持骤降。  

    下图显示了由 VCC3V3SYS_EXT 电源正常状态启用后、VCC_3V3_SYS 上没有骤降。  

    您能否检查 VDD1P8(引脚 14)是否有任何骤降?
    这个问题是在多个电路板上发生的、还是可以使用新的 IC 执行 A-B-A 器件交换?
    [James]所有电路板都存在相同的骤降问题。 似乎与 错误的 PMIC IC 无关。

     

    下面是另一项调查

     禁用 PMIC (EN 引脚直接连接至 GND)。  
    所有 PMIC 输出电源轨似乎都会自动重试两次、然后电源轨会完全禁用。  

    我将以 VDD1P8(引脚 14)的测量值进行更新。  

    您能否使用 AM64x 开发板斜升 PMIC 电源轨(每个分段时间标度为 50ms)进行验证?
    根据参考设计、上电序列显示每个分段 10 毫秒。 我会检查是否有开发板。  

    谢谢。此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您的详细答复、  

    它看起来器件在第一次尝试完全上电时失败、然后在第二次重试时成功上电。  

    您是否能够读取 PMIC(地址 0x35)的 I2C、POWER_UP_STATUS_REG 位[2:1] RETRY_COUNT 以进行确认?

    我仍不确定为什么首次尝试上电失败。
    如果您能够使用 I2C、还请在标记了任何关断故障时检查所有中断寄存器。

    AM64x 开发板归 AM64x 团队所有、而不是由 PMIC 团队所有、因此我无法评估它。  
    您可以在 AM64x 器件型号下创建一个新主题、以便就此与处理器团队联系。  

    所有 PMIC 输出电源轨似乎都会自动重试两次、然后电源轨完全禁用

    在两次重试尝试失败后、器件不会尝试再次启动、直到 VSYS 下电上电。 这是预期行为。  

    还请更新 VDD1P8 测量。  

    谢谢你

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    测量 VDD1P8 (PMIC 引脚 14)、不会观察到电压骤降问题。  

    然后进入 I2C;  
    一个问题是、如果发现电压骤降、但在访问 I2C 时、它是否有日志或仅提供实时数据?
    如果没有可用的日志、那么如何识别从中断寄存器标记的故障? 电源轨返回并保持在稳态后、它们是否不会清除故障(如果存在)?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您的更新、  

    I2C 数据只是实时数据、但在用户写入清除之前、不会自动清除故障。 我很想看看是否 有任何在骤降期间标记的故障寄存器以某种方式被绕过以便第二次成功上电。  

    请告诉我您是否能够读回任何寄存器。

    谢谢您、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    目前、I2C 驱动程序尚不可用、因此无法验证寄存器。  
    我将在可用时更新您;很快就会更新。  

    谢谢、
    James