This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 可在无输入信号的情况下升温 (~70°C)

Guru**** 2618875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577305/lmg1210-lmg1210-heating-up-70-c-without-input-signal

器件型号:LMG1210


TI 团队大家好、

我在使用 LMG1210 驱动 EPC2033 GaN FET 指定 独立输入模式 (IIM) 、如随附的示意图所示。

在施加任何 PWM 信号之前、 LMG1210 的温度在大约一分钟内逐渐从 30°C 周围升高到 70°C 、仅包含 12V 输入 电源。
我确认有 未发生短路 —我故意将输出短路以进行测试、这导致了 即时加热 不是这样 温度逐渐升高

我已经检查了 焊接质量 已更换 IC 但同样的问题仍然存在。

施加 PWM 信号时、会在上正确地检测到这些信号 输入引脚 (PWM_HI / PWM_LI) 但也有 HO 或 LO 下无开关活动
正如预期的那样、 自举电容器永远不会充电 、和 上不会产生电压
同时 内部 5V LDO (VDD) 正常工作。

我已经多次查看数据表、但仍然无法确定原因。
这可能是由于造成的 意外的内部功能或保护模式 或者这种逐渐发热和缺少栅极驱动输出是否还有其他可能的原因?

如有任何建议或调试指导意见、将不胜感激。

感谢你的帮助。

此致、
金哲焕