This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820 最大占空比

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577282/bq25820-bq25820-maximum-duty-cycle

器件型号:BQ25820


您好:

我想知道 BQ25820 在降压模式下为电池充电时的实际占空比限制是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    最大占空比将取决于开关频率。 低侧的最短导通时间为 150ns。 您可以使用公式 (1-150*10^–9*Fsw*10^3)*100 来求出最大占空比。

    在 200kHz 下、最大占空比为 97%。

    在 600kH 时、最大占空比将为 91%。

    此致、

    基督教。