This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 未能实现 FET 控制功能

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573800/bq4050-bq4050-fail-to-achieve-fets-control

产品编号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

您好团队:

我们来自 Xbattery Pvt Ltd. 我们将尝试通过 BQSTUDIO v1.3.101 工具配置 BQ40Z50。 我能够导通充电和放电 MOSFET。  启用两个 MOSFET 的可能问题和条件将是什么。 为您的参考连接的电路、在这一附加平衡电路中、为 ETA3000 提供了用于获得较大平衡电流的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parul、

    首先、您需要 FET_EN、然后由固件接管以启用/禁用 CHG 和 DSG。 TRM 中详细介绍了 FET 导通/关断的条件。 我大致上可以告诉您、DSG FET 应始终导通、并且只有在发生故障或保护事件时它才会被禁用。 当然、可能会有更多特殊的临界情况、例如 PF。 CHG FET 只应在器件充电时以及系统存在超过特定阈值的高负载时导通。 阈值不会损坏 CHG FET 上的体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我在这里附加了我的 gg 配置文件和日志文件。 在这个工程中、我们无法在手动控制和固件控制模式下控制 CHG 和 DSG FET。 我们为 NMC 电芯所做的配置。 因此、Kindley 查看我的配置表并帮助我解决此问题。

    e2e.ti.com/.../ff.log

    e2e.ti.com/.../f_5F00_clear_5F00_f_5F00_e.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说、您已触发 TDA。 您能否检查是否满足这些条件中的任何一个、如果满足、请清除它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您需要根据我从屏幕截图中看到的内容按 Set to 1。 可以禁用 PRES。