This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:睡眠模式下的电芯均衡从不激活

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564596/bq40z50-cell-balancing-in-sleep-never-activating

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

早上好、我有一个带 BQ40z50-R5 固件的 2 节电池包、我一直在尝试在睡眠模式下进行电芯均衡、从未发生过。 我已经为电池组确定了以下内容:

  • 电量监测已启用 — ManufacturingStatus[GAUGE_EN]= 1
  • 启用均衡 — GaugingStatus[BAL_EN]= 1
  • 没有 SafetyAlert、SafetyStatus 或永久性故障
  • 已执行 Field Learning Cycle - LSTATUS[FIELD_QMax]= 1 且 Gas Gauging -> State -> Update Status = 0xE
  • 启用 SLEEP - DA Configuration[SLEEP]= 1

  • 故意不平衡电芯(一个的 OCV 为 4.238V、另一个为 4.222V)
  • SLEEP 模式下的电芯平衡已启用 — Balancing Configuration[CB]= 1 且 Balancing Configuration[CBS]= 1

  • 电量监测计已获取至少两个 OCV 读数并更新了电芯平衡时间 — 电芯 1 波特时间= 0、电芯 2 波特时间= 1998s
  • 电池组的 RSOC 为 90%、高于 SLEEP 模式下的 Start RSOC。 我已经把 Bal 在睡眠的开始时间人为地低在这个屏幕截图中的 1h ,以强制它发生得更快,只是为了测试(它通常是在 100h ).

  • 器件将在 5 秒无 I2C 通信后进入睡眠模式、电流小于 10mA

我认为这些都是确保 应该在睡眠模式下进行电芯平衡所需的所有设置。 但是、我已经尝试了以下方法、但 SLEEP 模式下始终不会发生电芯平衡(电芯 2 电池时间保持在 199s8、我添加到电池的内联电流监测器绝不会超过 1mA)。 我已经尝试过:

  • 以物理方式断开任何 I2C 器件以及电源/受电方与电量监测计的连接、以确保器件进入睡眠状态
  • 向两个电池电芯添加电流监测器以确保器件处于睡眠状态(电流消耗正确下降到睡眠电流电平,然后每 5s 跳一点点,以便像在睡眠模式下一样检查电压)
  • 等待 100h 以上、查看是否有任何变化
  • 通过发送 MAC SLEEP 命令强制将电量监测计置于睡眠模式

我可以确认充电过程中的电芯平衡工作正常、因为这时电芯 2 平衡时间会缩短。 此外、如果我在 RELAX 模式 (Balancing Configuration[CBR]) 下启用电芯平衡、则可以看到这种功能也起作用。 在睡眠状态下实现电芯均衡是不起作用的。 希望得到任何提示,以使这个工作!

谢谢、

Mackenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进、同时请附加相关的.log/.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mackenzie、

    您提到 SoC 是 90%、但我在您的数据存储器中读取的是它  

    在 SLEEP 模式下针对 bal 启动 RSOC = 75%。

    在 SLEEP 模式下、Bal 的结束 RSOC = 60%。

    请确保您的 SoC 处于此范围内。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miguel、查看 BQ40z50-R5 TRM 的第 7.4 节、其中显示了睡眠模式下的电芯均衡:

    我的 RSOC 为 90%、但满足以下条件:它> Start RSOC for Bal in Sleep(睡眠模式下)75%。 因此它应该开始平衡。

    它也不应结束平衡、因为在 SLEEP 模式下、Bal 不小于 END RSOC、这是 60%。 根据我的判断、我处于睡眠模式下应该进行电芯平衡的范围之内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,你能附加你的 gg 文件,以便我可以快速浏览你的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miguel、我附上了我的 gg 文件。 现在、为了实现睡眠模式下的电芯均衡、电池包处于正常 100h。 我使用此设置对其进行了测试、只是在 1h、以便更快地发生、而且效果都不好。

    e2e.ti.com/.../no_5F00_sleep_5F00_cb.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mack、

    我看到了您的 电压电池平衡阈值 为 3.9V。 如果要在~4.2V 电压下进行平衡、该值是否应该更高? 根据您之前的回复、这些电压 (~4.2V) 附近的电池电压是正确的?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miguel、我只是将该值保留为默认值、因为我不使用电压来确定何时进行平衡(您可以看到我的 gg 文件中未设置 Balancing Configuration[CBV])。 因此、据我所知、电池组中的平衡应该仅基于 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否需要将 Balancing Configuration[CBR]设置为 1 以在睡眠时触发电芯平衡?

    我看到您的平衡配置为 0x39、但它应该为 0x3B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在阅读 TRM 时、我认为有三种类型的电芯平衡:

    1. 休息模式下的电芯平衡、通过 CBR 位和 CB 位启用(如 R5 TRM 中图 7-4 下的文本所述)
    2. 充电中的电芯均衡(如果启用了 CB 位,则始终启用)
    3. SLEEP 模式下的电芯平衡、通过 CBS 和 CB 位启用(如 R5 TRM 中图 7-6 下面的文本所示)

    但是、如果 SLEEP 模式也需要 CBR、那么我会发现这是新信息、这是否是 SLEEP 电芯平衡所必需的? 我们在配置中保持电芯平衡处于关闭状态、主要是因为我们的器件很少会处于静止状态且不睡眠、因此看起来不值得设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 BQ40z50-R5? 如果是、那么我以前的答复是无效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以 为处于睡眠状态的 Bal 设置较短的时间? 可能为零。  

    如果电量监测计中的某个人退出睡眠状态、然后返回睡眠状态、则可能永远无法满足开始电芯平衡的要求。 我看到 gg 文件中的当前设置是 100 小时。 因此、该器件在 100 多小时内从不退出睡眠状态、您可能会看到它开始电芯均衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miguel、首先我使用 R5 固件、然后我将“Bal in SLEEP“的开始时间设置为 0、但仍然没有看到电芯 1 Bal 时间减少、因此我的器件永远不会进入睡眠状态或电量计中有问题。 我确实认为、我的电量监测计会进入睡眠状态、因为我已经做了一些事情来保证:

    1. 我可以看到、在几秒钟不活动状态后、电量监测计消耗的电流等于数据表中的预期睡眠电流。
    2. 我将睡眠电流阈值高(如 100mA) 和)和唤醒比较器等值设置为 11、以确保没有奇怪的电流唤醒我、这没有什么区别。 执行此测试时、我确保电量监测计与电池包是独立的、这样另一侧就不可能有负载。
    3. 我发出了 MAC 休眠命令、但仍然没有帮助。

    因此、我认为电量监测计将进入睡眠模式(尽管我不确定如何 100%确定这一点)、因为它符合我在 TRM 中看到的所有条件。 我怀疑这里还有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、您能否将电芯 1 设置为低得多的电压来查看是否触发了电芯均衡? 如果设置正确、则应在 CELL1 触发。  有时、客户需要反复使用电芯均衡设置、使其 100%正确。