This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:ESD (CDM) 额定值低于其他 AFE

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576640/bq76952-esd-cdm-rating-lower-than-other-afes

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76940

工具/软件:

专家、

数据表显示、ESD 等级低于 BQ76940 和 MPS2796 的等级。 请提供 BQ76952 的内部 ESD 方框图、并解释 ESD 等级低于 BQ76940 和 MP2796 的等级的原因。

MP2796 ESD:

BQ76940 ESD:

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952 仅支持 250V CDM、为什么如此低? 我们是否应该建议添加外部 ESD 蛋白?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    在与团队内部沟通后、行业标准在某种程度上有所下降。 如数据表脚注中所述、在列出这些额定值时、我们仍遵循 JEDEC 文档 JEP155 和 JEP157。

    此致、
    Alexis