This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:在 TPS7B7702-Q1 &#39 输出上添加电感器的功能和必要条件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577896/tps7b7702-q1-function-and-necessary-of-adding-inductor-on-tps7b7702-q1-s-output

器件型号:TPS7B7702-Q1


您好的团队、

我的客户和我想知道为什么此 LDO 的输出级上存在电感器? 另外、在 EVM 的原理图中、还增加了一个电感器。

该电感器有什么特殊功能? 只是用于滤除噪声。 客户不能添加此元件或使用铁氧体磁珠替换它吗?

image.png

image.png

BR、

制造商

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    电感器的主要用途是对寄生电感进行建模。 EVM 中包含用于演示电感钳位功能的软件包。  

    如果客户不添加器件、器件将满足其所有规格并按预期运行、这并不是必需的。

    不过、仅由于在末端添加了额外的 LC 滤波器、这就可以提供额外的噪声滤波优势 铁氧体磁珠也可以用于此目的。

    此致、

    Gregory Thompson