This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:寻找将电流从 ADC 输入灌入 GND 的解决方案

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578007/tl431-look-for-solution-to-sink-the-current-from-adc-input-to-gnd

器件型号:TL431


您好的团队、

我的客户希望实现在放大器和 ADC 之间添加电路的功能。 当存在 OV 时、此电路可以使通过此电路的灌电流、并对 ADC 输入端执行过压保护

过去、客户使用 TL431 + PNP 来实现、TL431 的灌电流最大值为 100mA  

我们是否有更好的解决方案来实现这一点、或者我们是否有更好的灌电流器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何并联基准电流高于 100mA 最大阴极电流。 您是否能够分享之前使用的电路原理图、以及新电路的设计要求(ADC 输入端的预期电压,需要灌入的电流等)?

    此外、我们有一份 ADC 输入保护应用手册、其中讨论了一些保护 ADC 输入的方法。

    -亨利