This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138064 手动确认 PMBus 从器件地址

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577677/ucd3138064-ucd3138064-manually-acknowledge-to-pmbus-slave-address

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138

尊敬的 TI 专家:

您能否通过 UCD3138064 手动确认 PMBus 从器件地址提供示例代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    我认为除了 TRM 第 10.3.7 节中的信息之外我们没有任何示例代码、如上一篇 E2E 文章:  UCD3138064:如何设置用于发送 I2C 地址 0x7F return NACK 的 UCD3138064? 不过、我会仔细研究一下、然后再回复您。

    此致、

    Jonathan Wong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。 如果寄存器组手动确认为地址、该命令还必须设置手动确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    您能否说明一下“手动寄存器设置“与“手动命令设置“的含义?  

    要激活 PMBus 手动 ack、您需要设置PMBCTRL2.bit.MAN_CMD = 1。 然后、您需要在固件中使自定义 PMBus 处理程序手动说“如果 UCD3138 接收到这些 PMBus 命令、则发送 ACK。 否则、然后发送 NACK “

    此致、

    Jonathan Wong