This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:此转换器的静态电流是多少?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575227/dcr010505-what-is-the-quiescent-current-for-this-converter

部件号:DCR010505


工具/软件:

数据表中似乎没有指定它。 我们是否知道原因以及我们是否已获取内部数据来大致说明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    请等待一段时间、以便我们 找到此数据。 我们将在下周初回复您。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    数据表中包含静态电流(尽管没有将其命名为静态电流)。  当 IO = 0 时、此值为电源电流。

    请参阅上的表 第 3 页 查找您感兴趣的特定器件型号。  

    请参阅“ 电源电流 (mA) “。  “ IO = 0mA “列 等于“ 静态电流

    DCR01 系列 1W、1000VRMS 隔离式稳压 DC/DC 转换器模块数据表(修订版 E)

    此致、

    Robert M.