This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:在进行均衡/设置 NTC 时 AFE 功率耗散较高

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79718B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576747/bq79718b-q1-afe-power-dissipation-high-when-balancing-having-ntc

器件型号:BQ79718B-Q1


工具/软件:

专家、

我们的客户使用 BQ79718B-Q1 进行电芯管理、在使用电芯均衡时、每个 AFE 的功率耗散会达到 17mA、该值太高。

当没有平衡功能且没有 NTC 时、为~Ω 10mA

当不进行平衡但具有 NTC、~Ω 12mA 时。  

我们想知道为什么在开启平衡时它会像 17mA 一样高、是否有任何方法可以降低该电流? 为了在不平衡但考虑 NTC 功率耗散的情况下是否有任何改进 (~12mA)? 我们使用 2W NPN FET、会变得非常热。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    AFE 中的电流为了激活内部的电芯均衡 FET 而上升。 \

    在 NPN 之前有哪些限流电阻器?

    谢谢您、
    Zachary