This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:选择栅极驱动器时需要帮助

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21710, UCC21755-Q1, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571954/ucc5350-q1-help-needed-in-gate-driver-selection

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21550、UCC21750、UCC21710、UCC21755-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想构建一个全桥电路、以便在简单的术语可编程功率放大器中为可编程可变频率功率逆变器驱动升压变压器。

我只能使用 24V 电源、因为此设计将安装在紧密的外壳中、整个系统将由 24V 锂离子电池供电。

我需要构建一个由该电池供电的全桥、并且全桥的输出将连接到升压变压器。 系统的输入将来自微控制器、该控制器将生成互补的可变占空比 PWM 信号。 由于我的 VDS 为 24V、并为了确保非常平稳的开关操作、我需要一个规格如下的栅极驱动器:

  1. 配置:半桥或全桥
  1. MOSFET 驱动电压:24V(电桥由 18-25.4 伏电池供电)
  1. 栅极驱动器电源电压:15V
  1. 类型:隔离
  1. 保护和特性:电源正常、有源米勒钳位、内置自举二极管、短路、欠压和过压保护、死区时间控制最好是 100nS。

我之所以要使用有源米勒钳位、是为了消除对负电源的使用。 请引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    如果您需要具有 EN/DIS、UVLO 和死区时间控制功能的简单双通道栅极驱动器、那么我建议您先进行研究 UCC21550 。 但是、您 提到的保护功能(例如电源正常指示,有源米勒钳位等)目前并不属于我们的双通道产品系列。 对于这些功能、我建议 查看中的产品 UCC217xx 器件系列(如 UCC21750、UCC21710 或 UCC21737)。 如果您愿意、请与我们的一位专家联系 UCC217xx 器件系列、以帮助解答您可能对这些器件提出的任何其他问题。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的回复。 请与您的专家联系、以便我们继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    我会为您的应用推荐 UCC21750。 除内置的自举二极管外、它可满足您的所有要求。

    请查看随附的应用手册、了解针对半桥配置的自举电路选择。 本文档介绍了使用不带内置自举二极管的驱动器的半桥栅极驱动器。

    针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    UCC21750 是否适用于 SI MOSFET? 我不打算使用 SIC、IGBT、我实际上想构建一个将驱动升压变压器的全桥、这是一个可编程 D 类放大器应用。 请告诉我 UCC21750 是否适合此应用、我肯定会阅读自举文章。 感谢您分享信息。 请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    是的、UCC21750 将适用于 SI MOSFET。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    感谢您分享信息。 TI 是否有在特性方面与 UCC21750 类似但具有增强型隔离的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    UCC21750 具有增强型隔离功能。

    具有与 UCC21750 类似特性的其他 TI 器件包括具有 5V DESAT 的 UCC21755-Q1、具有 5V DESAT 的 UCC21756 以及 900mA STO。

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    TI 是否有适用于上述任何器件的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    是的、我们有一个参考设计。 可以使用以下链接找到该参考设计:  

    UCC21750-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    是否有可能使用这种 IC 实现全桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    我们没有为此栅极驱动器提供全桥实现的参考设计。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muiz、

    对于全桥实现、我需要 4 个 UC21750 实现、这是正确的。 您能说明 OUTH 和 OUTL 引脚的工作原理吗?请说明这两个引脚如何连接到单栅极?  

    它们是免费的吗? 如何为其布线以实现全桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    UCC21750 是单通道隔离式栅极驱动器、因此全桥需要四个器件(每个开关一个)。  

    关于 OUTH 和 OUTL 引脚、它们是同一推挽栅极级的分离输出。  OUTH 提供电流来为栅极(导通)充电、OUTL(关断)会灌入电流来对其放电。 它们驱动同一个栅极节点、而不是单独的栅极。 每个引脚均通过自身的上拉/下拉电阻器连接到同一栅极、允许您设置不同的导通或关断速度。 全桥中 OUTH 和 OUTL 连接没有任何变化。  连接引脚的方式与驱动单个开关时的正常方式相同。

    此致、

    Muiz.