This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:BMS 从 ESD 跳闸

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578210/bq2982-bms-tripping-from-esd

器件型号:BQ2982


尊敬的专家:

在将 BQ298217RUGR 用于手持设备时、我看到 BMS 有时会由于 ESD 事件而关断、并且尽管使用了 TVS 二极管、但仍然不会尝试恢复。

关断时序几乎是立即的、不到 1 μ s。  是否有办法可以避免这种情况、或者在 ESD 事件后使 BMS 恢复、此时两个 FET 都关断?  

我可以在 CELL+和 Vbatt 之间添加一个电阻器并重新导通 FET、但这似乎不是一个现实的解决方案。  

我的问题: 发生了什么情况来关闭这些,而不恢复?  发生此类事件后、BMS 是否可以轻松进行更改以恢复?





此致、
Max Bilodeau