This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:规格检查

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576646/bq24610-spec-check

部件号:BQ24610
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

您能帮助向需要集成 PoE 电源和电池充电/放电的客户推荐降压和升压 IC 吗?

降压和升压 IC 为 TI_LM5175PWP。 但是、此工程的最大负载电流为 5A。

如果您的 IC 放置空间较小、还请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在审核您的问题。 由于 BMS 研讨会、答案可能会延迟。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    根据您的输入要求、您似乎需要降压/升压充电器。 BQ24610 是一款仅降压充电器。  

    您是否需要独立充电器? 还是需要主机控制的充电器?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Christian。

    由于客户需要监控电池电量并采取适当的系统待机和关机操作、因此主机控制更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    由于客户需要监控电池电量并采取适当的系统待机和关机操作、因此主机控制更合适。

    您是否考虑过 BQ25798?

    这是一款降压/升压充电器、最大充电电流为 5A、适合您的输入和输出电压要求。

    此致、

    基督教。