This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:VSYS 输出电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577964/bq25185-vsys-output-voltage

器件型号:BQ25185


您好、

 

在任何充电器产品上、VSYS 是否可以调节至最大 4.2V(理想情况下为 3.8V)。  我们使用的一个模块是 4.2V 的 VMAX。  我们将使用标准的锂离子电池、因此最大电压为 4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    连接输入源后、充电器需要将 VSYS 调节至高于 VBAT(含余量)以实现电源路径功能、因此 3.8V 和 4.2V 不是典型的 VSYS 调节目标。 我建议在此电源轨的 SYS 上使用下游直流/直流转换器。

    另一种选择是将该电源轨直接连接到电池、但这不会利用电源路径。 SYS 需要高于 VBAT 的余量的主要原因是由于输入电流、充电电流以及输入 FET 和 BATFET 的导通电阻而导致压降。

    此致、

    Alec