This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:充电电流和电压

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577940/bq25756e-charge-current-and-voltage

器件型号:BQ25756E


您好的团队、

请回答我的以下问题。

Q1:我想我可以通过 ICHG 引脚上的外部电阻器设置最大充电电流。 在这种情况下、电流限制范围和步长是多少?

Q2:充电电压似乎可以通过 Rtop 和 Rbot 引脚上的电阻器进行设置。 我想可以通过 VFB_REG 寄存器位设置将充电电压阶跃设置为 2mV/阶跃。 这是正确的吗?

另外、请告诉我可通过寄存器设置设置的最小和最大电压范围是多少?

问题 3:请告诉我如何通过 I2C 设置充电电压?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    Q1:是的、最大充电电流可通过 ICHG 引脚上的外部电阻器进行设置。 该值为 KICHG(50A * KK Ω)/RICHG。 步长宽度基于可用的电阻。 如果将使用 ICHG 引脚而不是寄存器来限制电流、则并联滤波 RC 将有助于滤除噪声并保持充电电流稳定。

    Q2:充电电压可通过电池至 FB 以及 FBG 引脚之间的电阻器来设置。 这会产生一个 Rtop 和一个 Rbot 电阻。 VFB_REG 上 2mV 的充电电压阶跃适用于 FB 引脚上的基准电压比较器。 其范围为 1504mV 至 1566mV (1.504V 至 1.566V)。

    Q3:充电电压只能通过 Rtop 和 Rbot 电阻进行设置。 I2C 寄存器为该设置增加了额外的灵活性。

    此致、
    Michael Bradbourne