This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DRRREVM:输出电流随 L/C 值和检测电阻设置的变化

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DRRREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570633/tps923655drrrevm-output-current-variation-with-l-c-values-and-sense-resistor-setting

器件型号:TPS923655DRRREVM


工具/软件:

您好:

我正在根据以下目标条件评估 TPS923655DRRREVM:

输入:24 V

输出:36V、1A

I 将电流检测电阻设置为 0.2Ω(计算值)、但实际输出电流仅在 800mA 附近。
对于功率级、我使用一个 22 µH 电感器和一个大约 20 µF 的输出电容器。 但是、我发现改变电感或输出电容会显著影响输出电流、很容易产生大约 100mA 的影响。

我的问题是:

由于器件的工作原理、是否预计会出现这种水平的变化?

对于成品、我是否应该计划在最终调优期间留出更多裕度并调整检测电阻值?

我是否还应该考虑电感或电容随时间的推移而可能减少、因为这会进一步影响输出电流?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Koji

    我们的专家将在下周初回复您。 感谢您的等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想跟进一下、看看自[date]起我的帖子是否有任何更新。
    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    提前感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想跟进一下、看看自[date]起我的帖子是否有任何更新。
    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    提前感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是中国国庆节,将于 10 月 9 日答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    您可以给我发送原理图进行审阅吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Lucia-San:

    我随附了电路图。 请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Koji-San

    请允许我花一些时间检查原理图、然后在这些天里给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia-San:

    您能告诉我什么时候可以期待得到回复吗?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    请尝试下面的方法,看看它是否可以改进:

    (1) 将 Rtemp(原理图中的 R21)更改为 0 Ω、以查看是否触发了热保护。

    (2) 将 R31 更改为 100 Ω。

    (3) 将 C26 更改为 1nF。

    (4) 将 R25 更改为 20Mohm。

    (5) 根据此常见问题解答设计 OVP 电阻器:  

    (6) 我不确定所测试的设备。 您提到您正在评估 TPS92365EVM、但从您分享的原理图中可以看到 TPS923652DRRR。 如果您能向我提供更多详细信息、我们将不胜感激。

    (7) ADIM 和 EN/PWM 如何? 它们都被拉高还是通过 PWM 信号?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我目前无法访问该器件、因此我将在稍后查看。

    关于第 (6) 点、 TPS9236555EVM 仅用作参考;实际的原型电路基于 PS923652DRRR

    对于点 (7)、 EN/PWM 引脚会上拉 、并将 PWM 信号应用到 ADIM 引脚 一方 100%占空比

    此外、在使用时 陶瓷电容器实现的 在次级侧输出端、我注意到了可闻噪声。 它似乎在振荡 3kHz
    在这种情况下、这是否是一个常见问题?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    有关可闻噪声、我们提供了常见问题解答、您可以在其中找到更多详细信息。 谢谢!

    【常见问题解答】TPS922051:如何使用 PWM 调光降低 TPS92205x 和 TPS92365x 应用中 MLCC 的声学噪声

    BRS

    卢西亚