This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:晶圆器件型号与标记编号不同、工厂在标记上是否制造了错误的器件型号?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576493/mc34063a-the-wafer-part-number-is-different-from-marking-number-is-it-possible-that-the-factory-made-incorrect-part-number-on-marking

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他部件: MC33063A

工具/软件:

我们从当地特许经营商处购买了 MC34063ADRG4、但 PCB 不是很好。

我们进行了去盖溶剂测试并通过了、但 MC34063ADRG4 的化学去盖测试未通过。

加热器部件号是 MC33063、而不是 MC34063。

墨西哥工厂是否可能在错误的部件上制造了错误的部件号?

什么会使这种诱惑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 domi、

    感谢您使用 E2E。

    我们将于一周结束后检查并回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Johannes

    是否有关于此问题的任何更新消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、domi、

    我们负责的专家已离职。

    请预计下周将有一个答案。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、domi、

    MC34063A 和 MC33063A 使用相同的芯片、由于环境温度范围不同、测试方法也不同、因此您的观察结果是正确的、并且此器件没有错误处理。

    此致、
    Brigitte