This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:数据表中未定义符号 TPU (EN_ON)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577592/tps4811-q1-undefined-symbol-tpu-en_on-in-datasheet

器件型号:TPS4811-Q1


大家好!

使用 TPS4811-Q1 的最新数据表(修订版 D)、请参考第 13 页的图 7-2;

我想知道值(最大值)是多少 对于 TPU (EN_ON) 为。 此值在特性表或其他位置没有描述。

我正在尝试确定从启用高侧开关到初始化开关后面的硬件之间的软件最长等待时间。

有人能说明一下这一点吗?

此致、

Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、想一想、我认为 TDRV_EN 是我们情况下的瓶颈、而不是任何使能延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    您是否想要从 EN 变为高电平(为器件上电)或 INP 为高电平且栅极开关接通后开始的延迟?

    对于启用器件后、您可以正确设置 TDRV_EN 是 EN 拉高后使栅极驱动开始工作所需的时间

    对于栅极启用其 TPU (INP_H) 的时间:

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我想知道从 EN 变为高电平到器件正常工作的开通时间是多少。 我现在了解并验证了这是 tDRV_EN。  数据表中符号 TPU (EN_ON) 被抛出、我假设它表示相同的延迟。

    此致、

    Joey