主题中讨论的其他器件:TPS65224
工具/软件:
您好、
在:TPS6522430RAHRQ1 的看门狗功能时、发生了以下问题 Δ Q
看门狗设置:将 406 寄存器设置为 0x40、使用看门狗触发模式、WIN1 = WIN2 = 55ms、long WIN = 772s。 上电后、启用看门狗并为 GPIO2 提供 10ms 脉冲信号(大于 twd_pulse)。 每 80ms 会提供一次 10ms 的脉冲信号。
问题现象:大约 10 分钟后、PMIC 复位、WD_LONGWIN_TIME_OUT = 1。 这表明在整个过程中看门狗未退出长赢模式。 此外、我们通过设置 409 寄存器来修改长赢得时间、但修改后、读取寄存器仍保持为 FFh(默认值)。
要求:1. 如何配置寄存器、使看门狗能够退出长 WIN 模式。
2.如何通过寄存器确认看门狗已成功馈送。
谢谢、
Xiwen