This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:DRV 故障模式影响

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576494/ucc28700-q1-drv-failure-mode-effect

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

工具/软件:

您好:

在 DRV 卡在高电平故障模式下、UCC27800-Q1 是否提供保护、从而使外部功率 MOSFET 持续导通。  

逐周期电流限制或 OC 保护是否有助于关断控制器并使用外部栅极下拉电阻器保持外部 MOSFET 关断。

请告诉我您的建议。

应届毕业生、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    UCC28700 始终采用逐周期初级峰值电流控制运行。 的正常工作范围
    CS 引脚为 0.75V 至 0.25V。如果 CS 引脚达到 1.5V、则会有额外的保护。这会导致 UVLO
    复位和重启序列。  

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyanth R、

    感谢您的响应、当发生 UVLO 复位时、MOSFET 是否会关断? DRV 是否变为低电平?  

    我想到的是 DRV 引脚在内部永久卡在高电平、并且有大电流通过 CS 电阻器的情况。 控制器是否可以保护这种情况?

    此致、

    Anand M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    如果以某种方式驱动卡在  高峰值电流上、则达到 VCS 达到 1.5V 并触发 UVLO、在这种情况下、驱动变为低电平。

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    感谢您的澄清、我知道 CS 比较器将复位 MOSFET-FF 并且 SR 导通。  由于 VDD 短路、电流源 25mA 仍会流经 MOSFET、但 MOSFET 无法获得驱动信号。  

    此致、

    Anand M