This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:负载瞬态支持需求

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577508/tps7a03-load-transient-support-need

器件型号:TPS7A03


尊敬的团队:

客户目前正在进行 TPS7A03 负载瞬态评估、能否请帮助 在以下条件下生成仿真或真实的电路板测试? 谢谢。

VIN

3.3V 至 4.5V

输出电压

固定 2.8V

2.固定 3.3V

DIDT(输出电流压摆率)

3.3mA

COUT

1uf (Cout)+2.2uf(负载侧)

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    处理此请求时、请留出 2 个工作日的数据。

    谢谢、

    Vahnroy