This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:在 Cdet 项处 Sifos 测试失败

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576534/tps23754-sifos-test-fail-at-cdet-item

器件型号:TPS23754


工具/软件:

您好的团队、

我们在带有 UTP 电缆的 PD 部分进行 Sifos 测试、Cdet 值失败、超过 0.12、但如果我们更改为 STP 电缆、此测试将通过。 是否有理由获得不同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    感谢您的联系。

    UTP 和 STP 具有不同的电缆寄生电容、这可能会影响 PSE 侧的 Cdet 读数。

    请问这两条电缆是什么? 是否为 CAT5? 以及这里使用的电缆有多长?

    同时、您是否还能提供 PD 器件的原理图?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的反馈。 UTP 为 2m Cat5e 电缆、STP 为 5m Cat5e 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    对我来说、电缆听起来不错。

    您能提供原理图和 Sifos 测试报告吗?

    此致、

    Zhining