This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在反向模式下运行时、高负载下的可闻噪声声音过大

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569678/bq25756-audible-noise-too-loud-at-high-loads-when-operating-in-reverse-mode

器件型号:BQ25756


工具/软件:

您好、

我目前使用 BQ25756、并且在反向模式下运行时会遇到问题。 当器件配置为 在更高的负载电流下提供 20V 的电压(高于~3A) 时、我注意到系统会发出可闻噪声。 噪声很大、对于我的应用来说是不可接受的。

我尝试了几次硬件和软件更改以解决此问题(随附原理图)、包括:

  • 通过 100 µF 增大输入和输出电容 ((100 µF 与 C34 并联、<xmt-block2>100 µF</xmt-block> 与 C39 并联)  、100 µF、

  • 将死区时间设置调整为最大值(寄存器 0x3C 设置为)0b0001111

  • 降低驱动强度(寄存器 0x3B 设置为)0b11111111以实现更平滑的转换、

  • 通过 在 FSW_SYNC 引脚上使用 52kΩ 电阻器(原理图中的 R37)来增加开关频率、

  • 移除 R33、R34、C49 和 C48。

  •  在 R32 处 MΩ 一个 1k Ω 电阻器。

作为参考、电感器的饱和电流为 24A、其直流最大电流为 16.5A  

这些调整在某种程度上有助于缓解问题、但可闻噪声仍然存在。

我将此转换器用于从 VAC 到 VBAT 的所有类型的转换、一切都正常工作。 无论输入电压是 5V 还是 20V、我都可以毫无问题地实现高功率传输 、从而验证降压和升压运行情况。 在反向模式下、当作为降压转换器运行时(即反向电压低于电池电压)、它运行良好。 但是、当我尝试  在反向模式下以超过 3A 的电流灌入 20V 的电压时、系统开始发出可闻噪声。

因此、我想知道:

  • 这种行为是否是 BQ25756 在反向模式下的预期特性?

  • 是否可以进行任何其他更改来完全消除可闻噪声(例如增加的电感)?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否提供可闻噪声期间的 SW1 和 SW2 波形以及输出电流? 开关网络输入和输出端是否有陶瓷电容器?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这只是有关您请求的信号测量值的快速更新。

    我们使用电子负载进行测试、但遗憾的是、它在测试过程中停止工作。 因此、正如您所建议的、我无法在几种不同负载条件下同时测量节点 SW1 和 SW2。

    此后我更换了电子负载并恢复测试。 有趣的是、以前报告的主要问题(可闻噪声)不再存在。 这表明该问题可能从未存在、或者可能是由电子负载本身引起的。

    我现在将继续运行其他测试、并随时更新您的最新信息。

    谢谢您、

    Fabio