This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:建议的隔离式 PoE PD IC、5V 输出@ 1.8~2.2A +基准电压 原理图和放大器;BOM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577488/tps2373-recommended-isolated-poe-pd-ic-5v-output-1-8-2-2a-ref-schematic-bom

器件型号:TPS2373
主题:TPS23758 中讨论的其他器件

 

尊敬的先生/女士:

我目前正在设计一款基于 ESP32 且支持以太网连接的产品。 系统将驱动 8 通道 5V、30A 继电器模块(每个继电器的额定电压为 5V、30A)。

为~本设计、我寻找了一款合适的隔离式 PoE IC、可在大约 1.8 μ A 2.2A 的电流下提供 5V 输出。 您能否推荐合适的 IC(或系列)、以及我可以根据设计调整的任何可用参考原理图、BOM 或评估板?

非常感谢您的时间和帮助。

此致、
P. Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    对于具有 5V/2.2A 功能的 PoE PD、我推荐使用 TPS23758。

    链接: TPS23758 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    它在 1 类 PD 下为 802.3、额定功率为 13W。 该设计集成了 PD 和 PWM 控制器与 PSR 反激式拓扑、从而简化了设计。

    您可以按如下方式检查参考设计:

    EVM: TPS23758EVM-080 评估板|德州仪器 TI.com

    此 EVM 板专为 5V/2.3A 输出而设计、符合您的规格。

    您将能够在页面上找到原理图、BOM。 如果需要、您可以申请 EVM 板。

    如有任何问题、请告知我。

    此致、

    Zhining