This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:找不到器件 4500_2_09 的正确.bqz 文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574640/bq40z50-r2-cannot-find-the-correct-bqz-fille-for-device-4500_2_09

器件型号:BQ40Z50-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  
正如标题所述、我需要连接到器件 4500_2_09、但这并未显示在支持的目标列表中。 我尝试在线探索“4500_2_09.bqz"文件“文件。 但是、 我找不到它。 非常感谢 somone 可以指出这一点。  

S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Havard、  

    您还可以为 R2 修订版 (4500_2_11) 编程最新的可用固件。

    BQstudio 有一个窗口用于进行固件编程/擦除。 您可以选择不同版本的 bqz、然后转到“FW"选项“选项卡。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我想能够读取采用该固件版本的现有产品的固件、而无需刷写新版本。 这绕过了这个问题、但不能解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用这些较新或较旧版本的 bqz of R2 FW 打开 bqstudio。 我目前也找不到该文件的 bqz。 如果我这样做,我将与你分享