This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610EVM:使用距离输入源 20 米的电缆运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577730/tlvm13610evm-operate-with-20meters-cable-length-from-input-source

器件型号:TLVM13610EVM


尊敬的专家:

想了解有关电路板 TLVM13610EVM 输入电压的最大电缆长度的指导信息、

是否可以在 20m 电缆长度下操作? 或需要电路板元件进行任何更改?

谢谢你。

此致、
Obulapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Obulapathi、

    通常、在处理较长电缆时、我们建议增加输入端的大容量电解电容。  大输入大容量 电容有助于提供负载瞬变期间所需的瞬时电流、并有助于抑制电缆电感产生的低频振荡。 此外、扭转电缆对有助于减少导线的电感。  

    此致、  

    Oscar Ambriz