This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215-Q1:应用问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577716/lmr34215-q1-application-question

器件型号:LMR34215-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620-Q1

尊敬的专家:

您能帮助检查 LMR34215 是否与 LMR33620-Q1 具有类似的电流限制功能、并是否可在插座中使用、如下面的 E2E 说明所述? 谢谢

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564928/lm5013-q1-technical-question

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryker

    感谢您的详细查询。 LMR34215 采用峰值电流模式控制、该控制本身提供的电流限制功能与 LMR33620-Q1 器件类似。 但是、它与某些其他模块一样没有明确可调的电流限制功能。 它旨在实现约 1.5A 的最大负载电流、电流调节主要通过其峰值电流控制架构进行控制。
    如果应用需要超出典型过流保护范围的精确或可调节电流限制、请验证数据表中的特定电流阈值、并考虑是否可能需要额外的外部电路。

    谢谢。此致

    Naresh