This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920 读取电压时出错

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576171/bq76920-bq76920-error-reading-voltage

器件型号:BQ76920


工具/软件:

你好、团队
我有一个 4S 电池系统、BQ76920 短接了 BMS 和 VC3-VC4。
但是、在读取寄存器 VC1…VC5 时、VC4 寄存器返回大约 0.9V、VC5 寄存器返回 2.3XX V、而不是 3.2xx V。 其余寄存器会返回正确的电压。
但是、BAT_HI 和 BAT_LO 寄存器会返回 正确的总电压、因此我认为不存在任何硬件问题。

我的问题:
1) VC4 不应该返回 0v 吗?
2) VC5 返回不正确电压的原因可能是什么?

提前感谢您提供的任何建议。

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自发布此文章以来已经 10 天了,仍然没有帮助? 有人吗?