This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SOT 触发化学保险丝?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578903/bq40z50-r2-sot-trigger-chemical-fuse

器件型号:BQ40Z50-R2


您好、

我们已经循环使用一些 SOT 值低于测试值的电池。

我们遇到了所有电池组上的化学保险丝损坏的情况。

发生第一个 SOT 错误后、该电源似乎中断。 这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Birk、

    是的、根据 TRM、SOT 将触发警报、但不会立即触发 PF。 则需要处于 SOT 状态一段时间。 如果您不希望触发 SOT、可以尝试增加其延迟。

    -米格尔