This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:BQ25798 IC 本身消耗的电流大约为 300mA、并且 IC 异常升温。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554795/bq25798bkupevm-bq25798-ic-is-drawing-approximately-300-ma-by-itself-and-the-ic-is-heating-up-abnormally

器件型号:BQ25798BKUPEVM
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

我们遇到的问题是 BQ25798 IC 本身消耗的电流大概为 300mA、并且 IC 升温异常

以下是我们的设置和观察结果的详细信息:

  • 输入连接: 仅该VIN1端子连接至 5V 电源。

  • 跳线配置:

    • 以下跳线 电流波形 JP22JP6JP11JP32、、 JP13JP30JP12JP17、、和JP18

    • JP7VAC1USB VIN 点短路。

    • JP9BATTP短接到J5插针 1 (BATTERY)、用于检测充电器恒压。

    • JP2ACDRV2已连接以控制VAC2 FET。

    • JP1ACDRV1已连接以控制VAC1 FET。

    • JP8:SDRV根据用户指南中的默认设置,引脚连接短接至引脚 2 至 3 ,从而启用运输和关断模式功能。

    • 全部 其他跳线 保持开路。

  • 电压观察结果:

    • BatteryPGND在无任何输入电源的情况下将单节锂离子电池 (4.0V) 连接到和端子时、在这些端子上测得的电压会降至 3.5V。

    • 此外、即使更改PROG跳线 (JP22-JP29) 以选择 1、2、3 或 4 节串联电池配置、在仅VAC1连接输入(无电池或其他外设)的情况下、处VSYS的电压始终在 3.5V 左右、而Battery终端处的电压始终为 3.0V。

随附了评估板的图像、以帮助您评估这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    观察到这种情况时、该 EVM 是否直接从盒子中取出并放到工作台上? 如果没有、我们对该板做了什么?

    您是否有办法查看电路板的热性能以确切了解温升的位置? 如果它是在图像中,我认为他们没有附加到这篇文章。

    您是否已了解如何测量引脚的阻抗以寻找引脚之间的短路?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关阻抗部分的说明(引脚详细信息)。

    2.主板正在消耗 300mA、但电池没有按照图像进行充电(无负载情况)。 温度超过 50 摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 测量器件引脚之间以及从器件引脚到 GND 的电阻/阻抗可以表明器件是否存在任何导致 此电流消耗的异常或损坏。
    2. 我尝试打开附加的图像、但它们需要很长的时间、或者不支持在该文件类型中打开。 您能否将这些图像复制并粘贴到文本框中?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 似乎灌入了所有电流。 此外、VSYS 为 3.5V。这是 1S 的默认 VSYSMIN 值。 我认为器件的电池引脚可能短路或损坏、从而导致大量电流消耗。 您是否测量了该引脚到 GND 的电阻? 电路板是否有损坏的机会?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将测量电路板上 VSYS 和接地之间的 12.1Ω。 您能否就可能的原因和建议的修复方法提供建议? 具体来说:

    • 12.1Ω 是否在规格范围内、或者是否指示故障?

    • 更换 IC 是否会解决此问题、或者我们是否应该检查其他部件/可能的短路?

    这是一个时间敏感的项目,我们需要一个工作板来立即进行一个活动的项目,因此我们非常希望得到一个及时的建议。

    感谢您的快速帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    12.1Ω 是否在规范范围内、或者是否表示存在故障?

    12.1Ω 似乎过低。 在我的 EVM 上、从 VSYS 到接地 的电阻约为 82 MΩ。

    替换 IC 是否会解决此问题、或者我们是否应该检查其他组件/可能的短路?

    考虑到热捕获似乎表明 IC 是温升的中心、我认为这是损坏的 IC。 我移除 IC、再次检查电阻、以确保电路板侧没有任何其他短路事件。 如果是这种情况、更换 IC 应该可以解决该问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从 TI 一侧更换芯片? 主板是否附带任何保修范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 正在美国度假。 我明天会研究这个问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒。 我们正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我联系了您所在地区的销售团队。 我会跟他们跟进。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不用客气。 我正在等待对后续行动的答复。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在等待您的答复。 你能否澄清在解决我们的疑虑方面如此拖延的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    我很难联系销售团队。 很抱歉耽误你的时间。 我将通过电子邮件联系以收集信息来运送 IC 样片。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送 IC。 我们收到后完成了焊接、但电路板工作不正常。 我们没有此类细间距焊接所需的设备、因此想要获得您的技术支持。

    您能否帮助进行故障排除或建议后续步骤? 如果可能、我们希望获得指导或返工支持、以确保电路板正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    TI 不提供焊接支持或电路板返工。 这些 EVM 由第三方组装。 发送额外的 IC 是我能提供的最佳支持。 我建议寻找能够提供必要返工的本地 PCB 组装服务。

    此致、
    Michael