This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:输出电压升高

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579779/ucc27714evm-551-output-voltage-increase

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714

在电气规格中指出、直流输入电压范围为 370 - 410V、输出电压范围为 11.4 - 12.6V。如果我需要将输出电压略微增加到 13V 或 14V、增加输入电压> 410V 是否有助于实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您是否参考了表 4 UCC27714 设计要求?  

    这些设计参数以示例的形式提供。 需要明确的是、表 4 UCC27714 设计要求中的设计要求请参阅示例应用、其中显示了 相移全桥设置中的两个 UCC27714、这两个 UCC27714 可将 370V 至 410V 直流电压转换为 12V 电压、同时驱动高达 50A 的输出电流。 VIN(这有点混淆)实际上是指输入总线电压、而不是驱动器的输入。  

    有关每个引脚上可能施加的电压的更多信息、请参阅表 6.3 建议运行条件。  

    请注意、总线电压与栅极驱动器电源引脚和栅极驱动器输入引脚上允许的电压无关。 可以在 VDD 引脚上使用 13V 至 14V 电源电压。 栅极驱动器的输出(通过 HO-HS 和 LO-LI 引脚测量)将与 VDD 上的电压相同、但将遵循 HI 和 VSS 引脚上的逻辑。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考的是 UCC27714EVM-551 表 1。

    实际上、我正在尝试寻找一种方法来补偿由于引线和接线电阻引起的 VOUT 压降、例如 1V 压降、我想提前将 VOUT 增加到 13V、以便最终恢复 12V 我正在考虑在不调整电路本身的情况下将 VIN 增加到 410 V 以上、但我不确定这是否会训练?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉、Wei。

    如前所述、无法通过增大电压来增加 VOUT 的电压。 这是因为 VOUT 由控制器调节、电压为 12V。

    要增加全桥输出端的电压、您可以调整连接到 EA-的电阻网络。 R6 和 R7 是电阻网络、用于对 VOUT 上的电压进行分压。 然后将其馈送到误差放大器中。 可以使用以下公式:

    VOUT = V_EA+*(1 + R6/R7)

    根据 R1 和 R2 构成的电阻网络、误差放大器正输入 EA+上的电压将为 2.5V。 虽然从技术上可以调整连接到 EA+或 EA-的任何电阻器、但我建议仅调整连接到 EA-的电阻器、以简化对此进行调优的过程。  

    您可以在 UCC2895x 数据表:UCC2895x 数据表中阅读有关误差放大器的更多信息、并找到有关 UCC2895x 工作原理 的更多详细信息。如果您对此 EVM 中的控制器有其他相关问题、请创建新主题。

    此致、

    Amy